IT
Choose your Language

Realizzazione di prototipi

con norelem - più velocemente dall'idea al modello funzionante

Il percorso che porta da un'idea innovativa a un prodotto pronto per il mercato raramente è lineare. La costruzione di prototipi determina se un progetto è in grado di soddisfare le esigenze reali. In questa fase vengono creati i primi campioni e i modelli funzionali per testare a fondo il design, l'ergonomia, le funzionalità tecniche e la successiva capacità di produzione.

Massima flessibilità: consegniamo a partire da 1 pezzo

La prototipazione implica iterazione - e l'iterazione spesso significa la necessità di singoli componenti. Forniamo i nostri articoli già a partire da un solo pezzo. Questo significa che non dovrete tenere scorte inutili e avrete esattamente i componenti di cui avete bisogno per la vostra attuale fase di sviluppo.

 

Le fasi della realizzazione di un prototipo - al vostro fianco in ogni fase

Ogni fase dello sviluppo presenta esigenze specifiche. La nostra gamma è progettata per adattarsi alle vostre idee:

Proof of Concept (PoC): in questa fase si valuta esclusivamente la fattibilità. Con i nostri profili in alluminio e gli elementi di collegamento è possibile realizzare e modificare le configurazioni di prova in pochissimo tempo.

Campioni funzionali: la meccanica deve essere precisa e affidabile. Utilizzate i nostri sistemi lineari ad alta precisione, i cuscinetti e la tecnologia di azionamento per simulare con precisione i processi cinetici del vostro prodotto.

Modello di pre-serie: qui conta la vicinanza al prodotto finale. Grazie all'elevata qualità dei nostri elementi operativi e componenti per macchine, il vostro prototipo non solo avrà un aspetto professionale, ma rispecchia anche la qualità del prodotto finito.

Siete pronti per il prossimo prototipo?
Consultate il nostro assortimento oppure approfittate della nostra consulenza tecnica per trovare i componenti giusti per il vostro prossimo progetto, sia che vi serva un singolo pezzo sia più componenti.

Realizzazione di prototipi in condizioni reali

Alla TUM Boring l'innovazione non resta solo un'idea, ma prende anche forma concreta. Gli studenti sviluppano la loro fresa per tunnel passo dopo passo, dall'idea al prototipo funzionante. Ne derivano gruppi costruttivi complessi che devono essere progettati, prodotti e ottimizzati rapidamente.

Una cosa è particolarmente importante nella costruzione di prototipi: la flessibilità. I progetti vengono adattati, i componenti sostituiti e le soluzioni sviluppate continuamente. I componenti standardizzati e gli elementi standard aiutano a ridurre i tempi di sviluppo e a realizzare i gruppi costruttivi in modo affidabile.

Questo permette al team di concentrarsi sull'essenziale: l'ulteriore sviluppo della propria tecnologia e rendere più efficiente la costruzione di gallerie.

Efficient tunnel boring - how does it work?

The Munich-based team TUM Boring - Innovation in Tunneling e.V. is addressing this question. Students are developing a new type of tunnel boring machine with the aim of making tunnel construction significantly faster and more efficient. This is the third time they have entered their technology in the Not-a-Boring Competition in the USA.

With great success: The team from Munich won the title again - and by a clear margin.

The project is supported by norelem. With standardised components and standard elements, norelem helps to ensure that the team's innovative designs can be implemented reliably and efficiently.

Discover components for prototype construction

A wide variety of components are required in prototype construction - from connecting elements and clamping solutions to operating parts. The wide range of norelem products ensures almost all design requirements can be flexibly realised.

In line with our claim: A part for every purpose. Discover the norelem range.

This may also interest you